Renesas Synergy™

FAQ 1002537 : ソケットに2本の突起がありますが、基板に新たに穴を空けたくないため、 カットしてもよいでしょうか?

回答

この突起は基板への位置合わせ用のものです。
この突起をなくした場合にはハンダ付けのときに位置がずれて、隣同士のピンがショートする事が考えられますので、位置合わせ、位置固定には十分ご注意ください。

 

適用製品

IE850 (旧 IECUBE2)
IECUBE

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください