Renesas Synergy™

FAQ 1004541 : 例えば、出力ポートに 1, 0, 1, 0 をライトした時の周期 (サイクル数) を教えてください。 [V850E/MA1]

連続した命令で単純に 0. 1 を出力すると 12クロックの周期となります。
ビット操作の連続では 26クロック周期となります。
これはポートのリードが必要になるためです。

 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください