Renesas Synergy™

FAQ 1005949 : トランジスタやMOSFETを選定する際の確認事項はどのようなことがありますか?

選定のための最低限の確認事項として、次のようなものがあります。

VCEO及びVDSS定格 電源電圧+マージン
IC及びID定格 負荷電流+マージン
パッケージ サイズや実装方法
PT定格 使用時の最大周囲温度
hFE,ゲート駆動電圧 回路設計によるhFEやゲート駆動電圧
VCE(sat),RDS(on) 消費電力に影響
NF,Ga,fT 高周波特性に影響
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください