FAQ 1000483 : RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージのバージョンをV.1.01 Release 00にバージョンアップしてRenesas Starter Kitに付属のサンプルプログラムをビルドするとビルドエラーになってしまう。

回答

次の設定を行った後にリビルドしてください。

  1. ビルドメニューからRX Standard Toolchainを起動してください。
  2. "コンパイラオプション"に以下の設定を追加してください。
    -section=L=C

  3. OKをクリックして、RX Standard Toolchainを閉じてください。
  4. プロジェクトをリビルドしてください。

適用製品

Renesas Starter Kit+ for RX62N
Renesas Starter Kit for RX610
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください