Renesas Synergy™

FAQ 103664 : 手動PAUSEフレーム送信後、E-DMACの送信動作は停止するのでしょうか?

いいえ、違います。

手動PAUSEフレーム送信により停止するのは、PAUSEフレームを受信したデバイスの送信動作です。

SH7618は、送信バッファに有効な送信ディスクリプタがある場合は送信動作を継続します。

 

 

適用製品

SH7619
SH7618
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください