Renesas Synergy™

FAQ 103859 : 4Mバイトモード(メモリ空間拡張モード2)において、各バンク間でのDMAによるデータ転送は可能か?

異なるバンク間でのDMA転送はできません。
DBRレジスタのBSR2~BSR0ビットで示される領域が、DMA転送の対象となります。

 

 

適用製品

M16C/62N
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください