Renesas Synergy™

FAQ 105047 : 【CPU】 ポートP2は、P20,P21の2本しかないが、OP2A命令実行時、レジスタAのビット2、3はどうすればよいか。[2004/08/20]

"0"、"1"どちらを設定してもかまいません。なお、IAP2命令実行時、レジスタAのビット2、3は、"0"になります。 (#101864)

適用製品

4508
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください