Renesas Synergy™

FAQ 1000051 : High-performance Embedded Workshopでワークスペースを開くと異常終了する。また、アクティブプロジェクトを切り替えると異常終了する

回答

High-performance Embedded Workshopは、ナビゲーション機能のためにファイルを作成しますが、このファイルが壊れていると異常終了することがあります。

以下の手順でナビゲーション機能を無効にしてください。

  1. ワークスペースを開く前に、ワークスペースウィンドウのNavigationタブ内で右クリックし、[カテゴリの選択]を選択して[カテゴリ選択]ダイアログボックスを開く。
  2. チェックボックスをすべてオフ(無効)にする。

ただし、ナビゲーション機能を無効にした場合、下記の機能が使用できません。

  • ワークスペースウィンドウのNavigationタブからの関数定義および#define定義位置へのジャンプ機能
  • エディタ内で選択した関数名から関数定義へのジャンプ機能
  • スマートエディタ機能

再度、ナビゲーション機能を有効にする場合、上記手順の 2.で利用したい機能のチェックボックスをオンにしてください。 ナビゲーション機能のためのファイルが新たに作成されますので問題は発生しません。

 

適用製品
High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください