Renesas Synergy™

FAQ 105117 : マルチジャンクションタイマの各動作モードにおけるDMA要求発生タイミングを教えてください。 [2003/09/17]

マルチジャンクションタイマの各動作モードにおいて、タイマから出力されるDMA要求の発生タイミングを以下に示します。

●タイマからのDMA要求発生タイミング

グループ DMA要求を発生できるタイマ 動作モード DMA要求発生タイミング
32170/
32174
TIO 計測クリア入力モード カウンタアンダフロー時
計測フリーラン入力モード カウンタアンダフロー時
ノイズ処理入力モード カウンタアンダフロー時
PWM出力モード(注) カウンタアンダフロー時
ワンショット出力モード カウンタアンダフロー時
ディレイドワンショット出力モード カウンタアンダフロー時
連続出力モード カウンタアンダフロー時
注. TIOのPWM出力モードの場合、リロード0レジスタ/リロード1レジスタ設定値からのどちらのアンダフロー時にもDMA要求が発生します。

 

 

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください