Renesas Synergy™

FAQ 105043 : 【電気的特性】 RC発振の開始電圧は何Vですか?[2003/07/04]

RC発振は、リセット後にプログラムでCRCK命令を実行することにより、発振を開始しますので、RC発振使用時電源電圧の推奨動作条件内でご使用ください。
推奨動作条件についてはデータシートをご参照ください。 (#101889)

適用製品

4508
4509
4559
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください