Renesas Synergy™

FAQ 105075 : 【タイマ】 プリスケーラ、タイマ1のカウント開始タイミングと動作開始時のカウント時間について [2005/01/18]

プリスケーラ、タイマ1は動作開始(①)後、カウントソースの最初の立ち上がり(②)からカウントを開始します。
タイマ及びカウントソースの動作開始タイミングによって、カウント開始後、最初のアンダフローまでの時間(③)は、以降のアンダフロー間の時間(④)より短く(最大でカウントソースの1周期分)なります。
なお、タイマ1のカウントソースとしてCNTR入力の立ち下がりエッジを選択した場合、タイマ1はCNTR入力の立ち下がりに同期して動作します。 (#102558)

適用製品

4559
455A

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください