Renesas Synergy™

FAQ 1010171 : 近年、インバータ回路の駆動電圧が高くなっているようで、その回路に使用するフォトカプラの安全規格仕様で外部沿面距離が長い製品が必要となりますが、ルネサス製フォトカプラは対応できるのでしょうか。

当社製フォトカプラも、インバータ回路電圧が690V以上に対応するため、長沿面距離の製品を2品種開発し、IGBT駆動用にPS9905、信号インタフェース用にPS9924があります。詳細仕様はデータシートをご参照ください。

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください