Renesas Synergy™

FAQ 1007106 : V850の DMA機能を用いて外部バスから (内蔵RAM経由で) I2Cへデータを転送すること可能ですか?

内蔵RAM と I2Cの間での DMA転送自体は可能です。
しかしながら、外部バスから内蔵RAMへの DMA転送はできません。

また、I2Cの場合には、転送方向他の制御 (送信の場合には受信側からの ACK確認で転送を継続するか、中止するかを判定する必要がある) の問題があり、DMA転送はあまりお奨めできません。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください