Renesas Synergy™

FAQ 105398 : リセット解除すると自動でWDTリセットがかかっているようです。

H8/38602Rグループ、H8/38104グループ、H8/38124グループは、リセット解除後の初期状態でWDTがONとなっております。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/300L Super Low Power
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください