Renesas Synergy™

FAQ 103257 : WDTOVF#端子が未使用時は、いかなる場合でも未接続(NC)で宜しいでしょうか? (常時出力端子と認識しております)

はい、WDTOVF#端子は出力専用端子なので、使用しない場合はNC(Non‐Connection)にしてください。

適用製品

H8S/2678, 2678R
H8S/2668
H8S/2655
H8S/2649
H8S/2643
H8S/2633
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2378, 2378R
H8S/2368
H8S/2398, 2357
H8S/2355
H8S/2350
H8S/2345
H8S/2339
H8S/2329
H8S/2319
H8S/2282, 2280
H8S/2245
H8S/2117, 2117R
H8SX/1663
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください