Renesas Synergy™

FAQ 1005984 : 2つのオペアンプをボルテージフォロワーとし、並列に接続し使用したいのですが、問題が有りますか?

2つを並列接続した場合、以下の理由から安定した動作は期待できません。ご使用はお止め下さい。本ご使用法ではボルテージフォロワー出力に(2つのオペア ンプへの入力電圧が同じとしても)オフセット電圧による電位差が両オペアンプ間に存在します(この電位差を抵抗が0Ωにて結ぶこととなります)。この状態 では電圧が高い方は電圧を高めようと、一方低い方は電圧を下げようと電流を吸い込む動作となり入力電圧が変化しても追従せず動作は安定しません。

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください