Renesas Synergy™

FAQ 1002668 : 4ビット・マイコンで、150kHzの周波数をソフトウエア・タイマで作れるますか?

ソフトウエアでは不可能です。内部のハードウエアを利用してください。
ただし、タイマではなくメイン・システム・クロック発振周波数を分周して出力するクロック出力回路(端子名:PCL)を利用します。 150kHzに合わせるためには、メイン・システム・クロックの発振周波数を変更する必要があります。
分周比は、÷64、÷16、÷8 です
確認した75XLシリーズは以下のとおりです。
754302,750004、753204、753104、753012、753036
発振周波数範囲は規格表をご確認ください。 また発振周波数範囲に入っている場合でも、特殊な周波数の場合には発振子の評価が必要になります。

適用製品

75X/75XL ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください