Renesas Synergy™

FAQ 1004091 : uPD75P54, uPD75P64,uPD75P008CU に対応する ROMライタはありますか?

過去の製品ですので現在の入手状況はわかりませんが、過去、以下のような製品がありました。 それぞれ、普段よりお付き合いをいただいております販売店、またはプログラマの製造メーカなどへご確認ください。
・75P54/75P56用

当社製
プログラマ PG-1500
アダプタ  PA-75P54CS
安藤電気製 (電話:03-3733-1166)
AF-9703, 9704など
データアイオージャパン製
(電話03-3779-2153)
UNISITE, 2900, 3900など

詳細は各メーカへお問い合わせください。

・uPD75P008CU用

当社製
プログラマ PG-1500
アダプタ  PA-75P008CU
上記と同じメーカで対応できるものが
あるようです。それぞれのメーカへ、
お問い合わせください。

適用製品

75X/75XL ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください