Renesas Synergy™

FAQ 103650 : モジュールスタンバイ機能によりDSPへのクロック供給を停止しても、X-RAM/Y-RAMへのアクセスは可能なのですか?

DSPへのクロック供給を停止しても、CPU、あるいはDMACからX-RAM/Y-RAMにアクセスすることは可能です。

DSPタイプ命令(DSPレジスタおよびMACH、MACLをオペランドとするすべての命令)を使用し、X-RAM/Y-RAMへアクセスすることは出来ません。

適用製品

SH7710
SH7616
SH7615
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください