Renesas Synergy™

FAQ 105458 : 外部メモリ空間の制御において、エリア5とエリア6のどちらか一方だけをPCMCIA空間として使用することは可能ですか?

エリア5とエリア6のどちらか一方だけPCMCIA空間に設定することはできません。

エリア5と6をSRAMインタフェースとして使用するか、もしくはPCMCIA空間として使用するかの設定となります。

この設定は、バスコントロールレジスタ1(BCR1)のA56PCMビットにより行います。

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください