Renesas Synergy™

FAQ 103560 : SH7709S/SH7729Rにおいて、RTC未使用時にスタンバイ電流が大きくなるのはなぜですか?

SH7709S/SH7729Rは、スタンバイモード時の消費電流を低減する回路を内蔵しています。 この回路は、RTCが生成するクロックを使用して動作する構成になっており、RTC未使用時には動作しません。 そのため、RTC未使用の場合は、スタンバイモード時の消費電流が増大します。

適用製品

SH7729R
SH7709S
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください