Renesas Synergy™

FAQ 106511 : SH7727のSTATUS0/PTJ[6]端子およびSTATUS1/PTJ[7]端子の初期状態を教えてください。

SH7727のSTATUS0/PTJ[6]端子およびSTATUS1/PTJ[7]端子は、リセット入力中、およびリセット解除からピンファンクション コントローラ(PFC)設定までの期間は、STATUS0およびSTATUS1の機能が選択されるため、"H"出力となります。

詳細は、SH7727ハードウェアマニュアル 付録 表A.1を参照ください。

適用製品

SH7727
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください