Renesas Synergy™

FAQ 1010199 : SH7286のアナログ出力専用端子 DA0、DA1 が、リセット状態のときにすぐにHiZ状態になりません。

SH7286のアナログ出力端子は、リセット状態へ遷移時(RES端子へのローレベル入力)すぐにHiZ状態にならず、しばらくDA出力レベルを保持した後、HiZ状態に遷移します。
ただし、この場合でもRES端子へのローレベル入力前のD/Aデータレジスタ設定値以外の値を出力することはありません。

適用製品

SH7285, SH7286
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください