Renesas Synergy™

FAQ 1002752 : PA-78P078GFと同形状の PA-78P208GF を使用して、uPD78P078GF にプログラムを書き込むことは可能でしょうか?

できません。
パッケージは同じですが、端子が異なりますので PA-78P0208GF で uPD78P078 に書き込む事はできません。

適用製品

UPD7807x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください