Renesas Synergy™

FAQ 105404 : ポートB /アナログ入力兼用端子を汎用ポートとして使用する場合は、特に設定レジスタは必要無いのですか?

ポートB端子状態はA/DのAMR(CH3~CH0)で選択されるアナログ入力チャンネルによって変わってきます。 AMR(CH3~CH0)で選択されたチャンネルがA/Dの入力となり、選択されていない端子がポートB端子となります。 ポートBとして用いる場合はA/DのAMR初期値(A/D端子非選択)で問題ありません。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください