Renesas Synergy™

FAQ 103353 : A/D変換器に関して例えば三相電流のうち2相を同時タイミングで取り込み変換することは可能ですか?

複数のA/D変換器を搭載している製品に関しては可能です。

SH-1/SH-2では、以下の製品が該当します。

2基搭載:
SH7040シリーズ(中速A/D版)、SH7144シリーズ、SH7046シリーズ(SH7101)、
SH7047シリーズ、SH7050シリーズ(SH7050/SH7051/SH7052/SH7053/SH7054)、
SH7060シリーズ(SH7065)

3基搭載:
SH7046シリーズ(SH7046/SH7048/SH7148)、SH7050シリーズ(SH7055/SH7058)

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください