Renesas Synergy™

FAQ 1011261 : Ether-CATを1ポートしか使わない場合、使用しない端子側の処理はどのようにすればよいでしょうか?

使用しない端子の処理につきましては、R-IN32M3シリーズ データシート(R18DS0007JJ)の「2.4 バッファタイプと未使用端子処理」に記載している内容に沿って、端子処理してください。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください