Renesas Synergy™

FAQ 105092 : 内蔵RAMは、疑似フラッシュエミュレーションを行わないかぎり、単なるRAMとして扱うことができるのでしょうか。 [2002/05/22]

疑似フラッシュエミュレーションを行わなければ、RAMとして使用できます。また、疑似フラッシュエミュレーションを使用する場合でも、RAMとして使用できます。

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
32176
32180
32182
32185
32186
32192
32195
32196
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください