Renesas Synergy™

FAQ 1009082 : NF(Noise Figure)

NFは入力信号源抵抗から発生する熱雑音(Ni)と増幅素子が発生する雑音を入力換算し、その比を電力デシベルで表した値です。装置としての増幅器では、入力S/N比と出力S/N比の比を電力デシベルで表したものです。
以下、S/N比からNFを導き出してみます。

増幅器に信号を通した場合、出力側のS/N比は入力側でのS/N比よりも必ず悪化します。それは増幅器自体が雑音を発生するからであって、このS/N比の悪化の度合いを電力デシベルで表し、NF(雑音指数)と呼びます。
So/Noの方がSi/Niより小さくなるためNFで表すと必ず1より大きくなります。(dBで表すと0dBより大きくなる)。
S/N比は大きいほど良いということに対して、NFは小さいほど良いということになります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください