Renesas Synergy™

FAQ 105116 : 内部電源発生回路(VDC)という機能がありますが、 これはどのようなものでしょうか? [2005/02/09]

内部電源発生回路(VDC)は、VCCE(主電源)端子に入力された5V,3.3Vを内部で使用する電圧レベルに変換するための機能です。

適用製品

32176
32180
32182
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください