Renesas Synergy™

FAQ 1008969 : 電子情報製品汚染抑制管理弁法とは何ですか?

中国政府が2006年2月28日公布した、環境負荷になる特定有害物質規制に関する法律です(2007年3月1日施行)。欧州RoHSの規制対象物質(水 銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PBB、PBDEの6物質)とその許容含有上限値は同じで、中国版RoHSとも呼ばれています。違いもありますので、当 社ホームページの「中国版RoHSへの対応」をご参照ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください