Renesas Synergy™

FAQ 1007299 : シリアル転送でデータが受信できません。考えられる原因はありますか?

受信側の起動はなされているのでしょうか?
クロック同期式シリアルはモードを設定 (動作許可) しただけでは、送信も受信もスタートしません。
送信は当然データを書き込む事で起動しますが、受信の場合にも起動トリガが必要です (受信オンリ・モードの場合は SIOの読み出し、送受信モードの場合には SOTBへのダミー・データの書き込みが必要です)。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください