Renesas Synergy™

FAQ 1007290 : 下記のような設定を行ったが、SCKA0 が出力されません。

[設定内容]
CSIMA = 0xDC;
CSIS0 = 0x40;
CSIT0 = 0x01;
BRGCA0 = 0x00;
ADTP0 = 0x07;
ADTI0 = 0x03;
P5 = 0x07;
PM5 = 0xc8;
PMC5 = 0x38;
PF5 = 0x00;
PFC5 = 0x00;
PU5 = 0x00; 

 

回答

設定の順序や設定の仕方に問題があります。
お問い合わせの設定の範囲では、
CSIMA0レジスタのビット7 と 6だけを設定します
・その後に、CSIMA0の残りのビットを設定します

ATSTA0を除く全ての設定が完了した後、
・最後に CSIT0レジスタの ATSTA0をセットしてください。

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください