Renesas Synergy™

FAQ 1005766 : 製品の購入は、どのようにすればいいのですか。

次のような販売チャネルがありますので、状況に応じてご判断ください。

(1)店舗販売
電気パーツを扱っている一般店舗様での販売ですが、すべての製品がそろっているとは限りません。

 

(2)Webショップ
ホームページから、販売会社が開設しているWebを通じてご注文をいただきますが、一部製品の対応ですし、大量のご注文には対応できません。

 

(3)販売店
当社と契約している販売店様(一部はWeb掲載)か、一般の商社様を通じてご注文をいただきます。大量のご注文や、需要予測に応じた継続供給などに対応できます。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください