Renesas Synergy™

FAQ 1007257 : uPD703100に適した DRAMはありますか?

残念ながら、uPD703100として今後推奨できる DRAMはございません (供給の問題がありお薦めできません)。
従いまして、uPD703100をご使用の場合には DRAMではなく SRAMをご検討ください。
なお、DRAMをご利用になる場合は、SDRAMが使える V850E/MA1 (uPD703103A) をご検討ください。

適用製品

V850E/MA1
V850E/MS1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください