Renesas Synergy™

FAQ 103492 : V0端子の無い製品にてLCDパネルの輝度調整を行うことはできますか?

VccとV1間に輝度調整用の可変抵抗を挿入して頂ければ輝度調整可能です。
この場合は外部電源による駆動になりますのでLCRレジスタのPSWビットを0にしてください。

 

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください