Renesas Synergy™

FAQ 1007418 : フラッシュ環境開始処理のFlashEnv関数(引数“1”)を実行する毎に,FlashInit関数を実行する必要はありますか?

必要です。FlashInit関数はフラッシュ環境開始処理のFlashEnv関数(引数“1”)の初回実行時にのみ実行するのではな く,FlashEnv関数(引数“1”)を実行する毎に,必ず毎回FlashInit関数を実行してください。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください