Renesas Synergy™

FAQ 1005975 : DSP UPD77210のブート後のシステム・クロックに関する注意事項 (クロック)

(uPD77210ファミリ ユーザーズ・マニュアル 第2版に記載済み)

起動時はリセット・アクティブによってCLKIN ダイレクト・クロックをシステム・クロックとして使用しますが、ブート過程において次のようになります。

  • PLL 出力クロック(外部メモリ・ブート、ノン・ブート以外)
  • CLKIN ダイレクト・クロック(外部メモリ・ブート、ノン・ブート)
  • 分周器:分周器動作(1/1)、分周器出力クロック非選択
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください