Renesas Synergy™

FAQ 1005961 : DSP UPD77210のシステム・クロックのACスペックに関する注意事項 (クロック)

内部システム・クロックにて規定されているペリフェラルのACスペックについては、システム・クロック切り替え時もそのペリフェラルが使用される場合に は、調整クロックを含めてそのスペックが満たされなければなりません。

たとえば、シリアル・クロック(スタンダード・シリアル・インタフェース)のMIN.規定は、「50かつ2×tcC ns」となり、クロック切り替え時にシリアル・インタフェースを使用するなら、調整クロックを含めて2サイクル分のシステム・クロックが必要になります。 スペックが満たされてない場合、同期ずれなどの症状が発生する可能性があります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください