Renesas Synergy™

FAQ 1007083 : サブクロックで動作させている状態ではSTOPモードに入れないとあるが、どうすればよいか?

サブクロックで動作している場合には、PCCレジスタの MCKビットの設定により、 メイン・クロックの発振を停止してください。
その状態で、HALTモードに入ってください (サブクロックの発振は停止できません)。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください