Renesas Synergy™

FAQ 105281 : 機能選択レジスタで周辺機能出力を選択している場合、ポートPiレジスタに設定している値は出力されるか?

周辺機能を使用している場合、ポートPiレジスタに設定している値は出力されません。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください