Renesas Synergy™

FAQ 1011740 : メインクロックを周辺機能クロックとして使用した場合のタイマの精度は?

電源が安定している環境であれば、メインクロックの入力ジッタと同等の精度になります。
なお、使用される水晶発振子の最適な発振回路定数につきましては発振子メーカへマッチング評価を依頼して決定してください。

 

 

適用製品

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください