FAQ 107128 : D/Aコンバータのカタログには電源投入時の初期状態は、「アナログ出力は"L"」と記述されており、データシートでは、A1~A4はアナログ出力専用端子、A5~A12はアナログ出力とI/Oポートとの兼用端子と記述されています。 これらから、電源投入時の初期状態ではA1~A12まで"L"出力と理解してよいですか?

「アナログ出力」とは、アナログ出力専用端子(A1~A4)のことです。A5/D11~A12/D5は、初期状態では入力ポートになりますので、Hi-Zになります。 "L"出力ではありません。

 

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください