Renesas Synergy™

FAQ 105294 : SH7206のD/A出力端子(PF6/AN6/DA0,PF7/AN7/DA1)使用時、PF0~PF5は入力ポートとして使用できますか?

SH7206のD/A出力端子(PF6/AN6/DA0,PF7/AN7/DA1)使用時、A/D変換器を未使用であれば、PF0~PF5は入力ポートとして使用できます。

ポートFデータレジスタ(PFDR)のPF6DRビットおよびPF7DRビットの値は無効ですが、PF0DRビット~PF5DRビットの値は有効です。

 

 

適用製品

SH7206
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください