Renesas Synergy™

FAQ 1007084 : V850/SA1(uPD70F3017A/AY)で、サブクロック動作モードから、通常動作への移行にかかる時間を教えて欲しい。

お問い合わせの時間としては、メイン・クロックの発振安定時間が殆どを占める事になり、 デバイスの特性よりも発振子の特性で決まります。
デバイスとしてはクロックの切換えに必要な時間は最大 2命令必要です (ユーザーズ・マニュアルの「6.3.1制御レジスタ」の項をご参照ください)。

通常は、サブクロック動作時にはメイン・クロックの発振は停止しているかと思います。
その場合には、この切換えに必要な時間は通常のクロック発振の安定時間より短いので、 上記のように発振安定時間で決まるとお考えください。

適用製品

V850/SA1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください