Renesas Synergy™

FAQ 104837 : 【A/Dコンバータ】 VREFの電圧を抵抗分割で作ると、希望のVREF値にならない。どうすればよいか。[2003/02/06]

VREFはマイコン内部の抵抗に接続されているので、外部で抵抗分割すると、内部抵抗によって電圧が下がります。可変抵抗で合わせ込んでください。 (#103069)

 

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください