Renesas Synergy™

FAQ 103358 : ADTRG#入力は、A/D変換が終了するまでローレベルを維持する必要がありますか?

ADTRG#入力(ローレベル)を、A/D変換終了まで維持する必要はありません。
A/D変換器は、ADTRG#入力の立ち下がりエッジでA/D変換を開始します。
ADTRG#入力のローレベル期間は、外部トリガ入力開始遅延時間の規定を遵守してください。

 

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください