Renesas Synergy™

FAQ 1002663 : uPD75304 の上位互換品はありますか?

uPD75304のプログラムをそのまま使用できる、より新しい製品はありません。
uPD75304に機能的に近いものとして、機能拡張を行った 75XLシリーズの中に uPD753012Aがあります。 しかし、機能拡張を行っているために、そのままのプログラムでは動きませんので、 開発ツールでの確認および修正が必要です。

適用製品

75X/75XL ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください