Renesas Synergy™

FAQ 1006192 : フォトカプラのパルス幅ひずみ(|tPHL-tPLH|)とは?

発光側から入力/送信したパルス信号が、受信側でどの程度変化するかを示します。
その変化を伝達遅延時間を用いて|tPHL-tPLH|により表しています。
尚、|tPHL-tPLH|の値が小さいフォトカプラはひずみが小さい、すなわちパルス幅の変化が少ない特性を持つと言えます。

【PS9117Aデータシート 伝達遅延時間および測定回路】



関連FAQ:伝達遅延時間(H→L):tPHL、伝達遅延時間(L→H):tPLHとは?

 

 

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください