Renesas Synergy™

FAQ 1009198 : 光半導体とは?

我々の身近な製品となったDVDプレーヤに使用されるレーザーダイオードは電気信号から光信号へと変換する機能を有します。またデジタルカメラ等に使用さ れるCCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)は逆に光信号から電気信号へと変換する機能を有しています。
この様に電気信号から光信号へ、逆に光信号から電気信号に変換する機能を有する半導体を光半導体と言います。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください